8536IB1904IT-04

Controlli di utilizzo del dispositivo

Eseguire i controlli descritti nella tabella seguente per verificare che i cicli del contattore dello starter SIL* rientrino nei valori del ciclo di vita accettabili.

1

Utilizzando la funzione DIAGNOSTICA del DTM o OMT di TeSys™ island, accedere alle informazioni degli asset del dispositivo per ciascuno starter SIL.

2

Se il numero di cicli del contattore è maggiore di B10d (=1.369.863), sostituire lo starter SIL.

3

In caso contrario, utilizzare il numero di cicli del contattore per programmare la manutenzione successiva. Vedere Piano di manutenzione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?