8536IB1904IT-04

Configurazione SIL stop, categoria stop 1, categoria cablaggio 2

NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508. Categoria cablaggio 2 in conformità con ISO 13849. Categoria stop 1 in conformità con EN/IEC 60204-1.

La categoria stop 1 è definita come "uno stop controllato con l'alimentazione disponibile per gli attuatori della macchina per raggiungere lo stop e quindi lo scollegamento dell'alimentazione al raggiungimento dello stop".

Quando viene attivato l'arresto di emergenza, il comando di stop viene prima inviato a un dispositivo esterno (es. un PLC o una trasmissione). In questo modo, il processo viene arrestato in modo controllato e non scollegando immediatamente l'alimentazione. Dopo un periodo predefinito, il comando SIL stop viene inviato al SIM per interrompere l'alimentazione dei carichi sugli avatar SIL nel gruppo SIL associato.

L'impostazione consigliata è l'uso di un PLC per fare in modo che il processo venga arrestato correttamente prima che si verifichi il SIL stop.

Il comando di stop può essere indirizzato direttamente a un ingresso digitale del PLC o a un avatar del modulo I/O digitale di TeSys™ island utilizzando uno degli ingressi digitali letti dal PLC. Una volta ricevuto un input di comando di stop, il PLC avvia uno stop controllato emettendo un comando di stop operativo diretto all'avatar di TeSys island di destinazione.

Comando di stop

Avatar A1

Categoria cablaggio 2, categoria stop 1

Gruppo SIL 1

Comando categoria stop 1 controllato

Motore

PLC

Stop non controllato

Comando di stop operativo

Esempio: motore a due sensi di marcia: configurazione SIL stop, categoria cablaggio 1/2, categoria stop 1, categoria cablaggio 2

Legenda per Esempio: motore a due sensi di marcia: configurazione SIL stop, categoria cablaggio 1/2, categoria stop 1, categoria cablaggio 2

Interblocco meccanico

Stop controllato

Collegamento parallelo

Categoria stop 1

Collegamento inverso

Interruttore a monte

Connettore cavo piatto

PLC

Modulo interfaccia SIL (SIM)

Bus coupler

Modulo Preventa XPS-UAF

Ingresso

Pulsante di arresto di emergenza

Avvio

Pulsante di avvio S2

Prolunga

Alimentazione

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?