8536IB1904IT-04

Categoria cablaggio 4

Un guasto singolo non causa la perduta della funzione di sicurezza. Il guasto singolo viene rilevato in corrispondenza o prima del carico medio successivo sulla funzione di sicurezza. Se questo rilevamento non è possibile, un accumulo di guasti non rilevati non causa la perdita della funzione di sicurezza.

Per rispettare i requisiti per la categoria 4, il feedback del contatto mirror (Mirror In/Mirror Out) deve essere monitorato da un modulo Preventa XPS (o equivalente) che esegue il monitoraggio diagnostico esterno del contatto mirror dello starter SIL*. Se il contatto mirror non si apre allo stop, il riavvio successivo viene impedito per tutti gli starter SIL nel gruppo SIL. L'elemento del sensore legato alla sicurezza è collegato via cavo al modulo Preventa XPS (o equivalente). Le uscite del modulo Preventa XPS (o equivalente) sono collegate via cavo agli ingressi comuni SIL-IN/SIL del modulo interfaccia SIL.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?