8536IB1904IT-04

Categoria cablaggio 1

Un singolo guasto rilevato può causare la perdita della funzione di sicurezza e non è necessaria alcuna copertura diagnostica.

L'elemento sensore legato alla sicurezza può essere collegato direttamente agli ingressi comuni SIL-IN/SIL.* Gli ingressi Mirror In/Mirror Out non vengono utilizzati. Per ulteriori informazioni sul cablaggio degli ingressi comuni SIL-IN/SIL, vedere Elemento sensore legato alla sicurezza.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?