8536IB1904IT-04

Modulo interfaccia SIL

Il modulo interfaccia SIL* (SIM) di TeSys™ island è un modulo accessorio necessario per abilitare la funzione di sicurezza funzionale dell'isola.

La funzione di SIL stop si ottiene tramite mezzi elettromeccanici senza alcuna comunicazione digitale o interazione del bus coupler.

Il SIM:

  • si interfaccia con un modulo Preventa™ XPS (o equivalente) esterno

  • comanda la funzione di stop del gruppo SIL

  • scambia dati operativi con il bus coupler

  • segnala le informazioni operative attraverso i LED del pannello anteriore.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?