8536IB1904IT-04

Frequenza commutazione bassa (< 15 cicli all'ora)

Nella frequenza commutazione bassa, le funzioni di SIL * stop e di controllo operativo acceso/spento possono essere ottenute contemporaneamente con un avatar SIL.

Esempio di avatar con starter SIL

Frequenza commutazione bassa: funzioni operative e di sicurezza

Avatar SIL

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2*

Starter SIL

SIM

-

-

-

Contattore: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4*

Starter SIL

Starter SIL

SIM

-

-

Motore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter SIL

SIM

-

-

Motore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Starter SIL

Starter SIL

SIM

-

-

Motore a due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter SIL

Starter SIL

SIM

-

-

Motore a due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Starter SIL

Starter SIL

Starter SIL

SIM

-

Motore a due velocità: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter SIL

Starter SIL

SIM

-

-

Motore a due velocità: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Starter SIL

Starter SIL

Starter SIL

SIM

-

Motore due velocità e due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter standard

Starter standard

Starter SIL

Starter SIL

SIM

Motore due velocità e due sensi di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 3/4

Starter SIL

Starter SIL

Starter SIL

Starter SIL

SIM

Trasportatore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter SIL

SIM

-

-

-

Trasportatore a un senso di marcia: SIL Stop, categoria cablaggio 1/2

Starter SIL

Starter SIL

SIM

-

-

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?