8536IB1904IT-04

Test installazione

Eseguire le operazioni indicate nella tabella seguente per testare l'installazione della funzione di sicurezza.

Test installazione

1

Mediante il pannello DIAGNOSTICA nel DTM di TeSys™ island, verificare che la topologia fisica corrisponda alla topologia logica.

2

Mediante il pannello IL MIO AVATAR nel DTM di TeSys island, verificare nei PARAMETRI AVATAR che gli avatar SIL* siano associati al gruppo SIL corretto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?