8536IB1904IT-04

Requisiti architettonici per la categoria cablaggio 2

L'architettura designata per la categoria 2 viene definita nella norma EN ISO 13849-1, 6.2.5.

Architettura designata per la categoria 2 (EN ISO 13849-1).

I: dispositivo di ingresso

m: monitoraggio

L: logica

TE: apparecchiatura di prova

O: dispositivo di uscita

OTE: uscita dell'apparecchiatura di prova

im: mezzi di interconnessione

 

Le parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza (SRP/CS) della categoria di cablaggio 2 devono essere progettate in modo che le relative funzioni vengano controllate a intervalli appropriati dal sistema di comando della macchina.

Nell'architettura a canale singolo, un SIM è associato a uno starter SIL*.

Nello specifico, per la categoria di cablaggio 2, il contatto mirror viene collegato al modulo Preventa™ XPS (o equivalente). Se lo stato della linea di feedback del contatto mirror non è uguale allo stato di uscita del modulo Preventa XPS (o equivalente), il modulo Preventa XPS (o equivalente) blocca un secondo avvio.

NOTA: Il feedback del contatto mirror trasmette solo le informazioni della diagnosi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?