8536IB1904IT-04

Modulo interfaccia SIL

Valori calcolati del modulo interfaccia SIL * (SIM)

Architettura

SIM

PFH*

PFD*

SFF*

HFT*

MTTFd (anni)

CC*

Categoria cablaggio 1*

Da 2,10 a 10

Da 2,10 a 5

>90%

1

17.459

Non pertinente

Categoria cablaggio 2

>99%

90%

Categoria cablaggio 3

>99%

90%

Categoria cablaggio 4

99%

99%

NOTA: I valori PFD e PFH vengono calcolati come segue:
  • Intervallo di prova = 20 anni

  • MTTR*=MRT*= 24 ore

Requisiti architetturali definiti in IEC 61508-2 tabella 3 e EN 62061 tabella 5 conformi ai livelli fino a SIL 3.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?