8536IB1904ES-04

Requisitos de la arquitectura para la Categoría de cableado 4

La arquitectura designada para la Categoría 4 se define en la norma EN ISO 13849-1, 6.2.7.

Arquitectura designada para la Categoría 4 (EN ISO 13849-1)

im: medios de interconexión

L1, L2: lógica

c: supervisión cruzada

m: supervisión

I1, I2: dispositivo de entrada; p. ej.: sensor

O1, O2 : dispositivo de salida; p. ej.: contactor principal

Las líneas continuas para la supervisión representan una cobertura de diagnóstico que es más alta que en la arquitectura designada para la categoría 3.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?