8536IB1904FR-04

Exigences architecturales pour la catégorie de câblage 4

L’architecture désignée pour la catégorie 4 est définie dans la norme EN ISO 13849-1, 6.2.7.

Architecture désignée pour la catégorie 4 (EN ISO 13849-1)

im : moyens d’interconnexion

L1, L2 : logique

c : surveillance croisée

m : surveillance (monitoring)

I1, I2 : dispositif d’entrée, par exemple un capteur

O1, O2 : dispositif de sortie, par exemple le contacteur principal

Les lignes pleines pour la surveillance représentent une couverture de diagnostic plus élevée que dans l’architecture désignée pour la catégorie 3.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?