8536IB1904RU-03

Архитектурные требования для категории электроснабжения 4

Предусмотренная для категории 4 архитектура определена в стандарте EN ISO 13849–1, 7.2.6.

Предусмотренная для категории 4 архитектура (EN ISO 13849-1)

im: средства соединения

L1, L2: логика

c: перекрестный мониторинг

m: мониторинг

I1, I2: устройство ввода, например датчик

O1, O2 : выходное устройство, например главный контактор

Сплошные линии мониторинга представляют диагностическое покрытие, которое превосходит предусмотренную для категории 3 архитектуру.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.