8536IB1904FR-04

Exemples d’architecture

Les architectures suivantes sont disponibles pour la sécurité fonctionnelle de TeSys™ island :

  • Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 0, Catégorie de câblage 1*

  • Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 0, Catégorie de câblage 2

  • Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 1, Catégorie de câblage 2

  • Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 0, Catégorie de câblage 3/4

  • Arrêt SIL, Catégorie d’arrêt 1, Catégorie de câblage 3/4

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?