8536IB1904ES-04

Arquitecturas de muestra

Las siguientes arquitecturas están disponibles para la seguridad funcional de TeSys™ island:

  • Parada SIL, Categoría de parada 0, Categoría de cableado 1*

  • Parada SIL, Categoría de parada 0, Categoría de cableado 2

  • Parada SIL, Categoría de parada 1, Categoría de cableado 2

  • Parada SIL, Categoría de parada 0, Categoría de cableado 3/4

  • Parada SIL, Categoría de parada 1, Categoría de cableado 3/4

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?