8536IB1904PTBR-04

Exemplos de arquitetura

As arquiteturas a seguir estão disponíveis para a segurança funcional do TeSys™ island:

  • Parada SIL, Categoria de parada 0, Categoria de fiação 1*

  • Parada SIL, Categoria de parada 0, Categoria de fiação 2

  • Parada SIL, Categoria de parada 1, Categoria de fiação 2

  • Parada SIL, Categoria de parada 0, Categoria de fiação 3/4

  • Parada SIL, Categoria de parada 1, Categoria de fiação 3/4

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?