DOCA0272ES-00

UDT_Energy

El UDT Energy sirve para transferir los datos acíclicos de energía de un Avatar, como la información de potencia y de energía activa/reactiva. Las interfaces de los bloques funcionales de Avatar de energía genérico de PROFINET IO y PROFIBUS DP contienen este UDT como parámetro.

Elementos

Elemento

Tipo datos

Descripción

TotActPower

DINT

Potencia activa total del Avatar. (Unidad: W)

MaxTotActPow

DINT

Valor máximo del valor de potencia activa del Avatar (Unidad: W)

MaxTotActPowTimestamp

DTL

Fecha y hora en las que se registró el valor de potencia activa máxima.

TotReactPower

DINT

Valor de potencia reactiva total del Avatar (Unidad: VAR)

MaxTotReactPow

DINT

Valor máximo del valor de potencia reactiva del Avatar (Unidad: VAR)

MaxTotReactPowTimestamp

DTL

Fecha y hora en las que se registró el valor de potencia reactiva máxima.

TruePowFact

USINT

Valor de factor de potencia real.

MinTruePowFact

USINT

Valor mínimo del factor de potencia real.

MaxTruePowFact

USINT

Valor máximo del factor de potencia real.

MinTruePowFactTimestamp

DTL

Fecha y hora en las que se registró el factor de potencia real mínima.

MaxTruePowFactTimestamp

DTL

Fecha y hora en las que se registró el valor máximo del factor de potencia real.

TotActEnergy

UDINT

Valor de energía activa total de todos los Avatares del sistema con Supervisión de energía habilitada. (Unidad: Wh)

TotReactEnergy

UDINT

Valor de energía reactiva total de todos los Avatares del sistema con Supervisión de energía habilitada. (Unidad: VARh)

ToU_TotActEnergyCh1

UDINT

Canal 1: Valor de tiempo de uso de energía activa total.

ToU_TotActEnergyCh2

UDINT

Canal 2: Valor de tiempo de uso de energía activa total.

ToU_TotActEnergyCh3

UDINT

Canal 3: Valor de tiempo de uso de energía activa total.

ToU_TotActEnergyCh4

UDINT

Canal 4: Valor de tiempo de uso de energía activa total.

ToU_TotReactEnergyCh1

UDINT

Canal 1: Valor de tiempo de uso de energía reactiva total.

ToU_TotReactEnergyCh2

UDINT

Canal 2: Valor de tiempo de uso de energía reactiva total.

ToU_TotReactEnergyCh3

UDINT

Canal 3: Valor de tiempo de uso de energía reactiva total.

ToU_TotReactEnergyCh4

UDINT

Canal 4: Valor de tiempo de uso de energía reactiva total.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?