DOCA0257IT-01

Perdita di fase corrente

Descrizione

La Funzione di protezione da Current Phase Loss genera i seguenti segnali:

  • Allarme: Una delle tre correnti di fase del motore scende al di sotto del 10% della corrente a pieno carico del motore.

  • Disinnesto: Una delle tre correnti di fase del motore scende al di sotto del 10% della corrente a pieno carico del motore per il ritardo specificato.

NOTA:
  1. La funzione di protezione contro la Current Phase Loss La funzione di protezione non è applicabile in modalità monofase.

  2. I valori di corrente inferiori al 10% della FLC sono considerati di arresto e non viene visualizzato alcun valore nei registri di misurazione e di disinnesto.

Impostazione dei parametri

La funzione di protezione da Current Phase Loss ha le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.