DOCA0257DE-01

Stromphasenverlust

Beschreibung

Die Current Phase Loss erzeugt die folgenden Signale:

  • Alarm: Der Dreiphasenstrom des Motors sinkt unter 10% des Motorvolllaststroms.

  • Auslösung: Der Dreiphasenstrom des Motors sinkt für einen festgelegten Zeitraum unter den Motorvolllaststrom.

HINWEIS:
  1. Current Phase Loss Die Schutzfunktion ist im einphasigen Modus nicht anwendbar.

  2. Stromwerte, die unter 10% des Volllaststroms (FLC) liegen, werden als Stopp betrachtet, und in den Mess- und Auslöseprotokollen wird kein Wert angezeigt.

Parametereinstellung

Die Current Phase Loss Verlustschutzfunktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.