DOCA0257KO-01

전류 불균형

설명

현재 불균형 Current Imbalance 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:

  • 경보: Current Imbalance 경보 수준을 초과합니다.

  • 트립: Current Imbalance 지정된 시간 지연 동안 트립 레벨을 초과합니다.

주의: Current Imbalance 단상 모드에서는 보호 기능이 적용되지 않습니다.

매개 변수 설정

주의
모터 과열 위험
  • 현재 불균형 Current Imbalance 픽업 설정은 모터 과열로 인한 배선 및 모터 장비 손상을 방지하기 위해 적절히 설정되어야 합니다.
  • 입력한 설정은 현지 및 국가 안전 규정과 규약을 준수해야 합니다.
  • 이 매개 변수를 설정하기 전에 모터 제조업체의 지침을 확인하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

현재 불균형 Current Imbalance 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Alarm + Trip

Trip Level

5–100% in step of 5%

20%

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

5 s

Alarm Level

5–100% in step of 5%

20%

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.