DOCA0257DE-01

Stromungleichgewicht

Beschreibung

Das Current Imbalance Schutzfunktion erzeugt die folgenden Signale:

  • Alarm: Current Imbalance übersteigt den Alarmwert.

  • Auslösung: Current Imbalance übersteigt während der angegebenen Zeitverzögerung den Auslöswert.

HINWEIS: Current Imbalance Die Schutzfunktion ist im Einphasenbetrieb nicht verfügbar.

Parametereinstellung

VORSICHT
GEFAHR DER MOTORÜBERHITZUNG
  • Das Current Imbalance Pickup-Einstellung muss korrekt eingestellt sein, um die Verkabelung und die Motorausrüstung vor Schäden durch Überhitzung des Motors zu schützen.
  • Die Einstellungen müssen den nationalen und örtlichen Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen entsprechen.
  • Lesen Sie die Anweisungen des Motorherstellers, bevor Sie diesen Parameter einstellen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Das Current Imbalance Schutzfunktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Alarm + Trip

Trip Level

5–100% in step of 5%

20%

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

5 s

Alarm Level

5–100% in step of 5%

20%

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.