DOCA0257DE-01

HMI-Kommunikationsverlust

Beschreibung

HMI Kommunikationsverlustfunktion:

  • Erkennt den Verlust der Kommunikation zwischen der LTMT main unit-Einheit und der HMI, die über den den HMI-Port verbunden ist, sobald die Kommunikation hergestellt wurde.

  • Erzeugt einen Alarm oder eine Auslöseaktion entsprechend der Funktionseinstellung.

Parametereinstellung

Parameter

Range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Disable

Time Delay

0.1 – 6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto Reset Delay

0.0 – 6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.