DOCA0257KO-01

HMI 통신 손실

설명

HMI 통신 손실 함수:

  • 통신이 설정된 후 LTMT main unitHMI 포트를 통해 연결된 HMI 간의 통신 손실을 감지합니다.

  • 기능 설정에 따라 경보 또는 트립 동작을 발생시킵니다.

매개 변수 설정

Parameter

Range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Disable

Time Delay

0.1 – 6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto Reset Delay

0.0 – 6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.