DOCA0257DE-01

Kurzzeitüberstrom

Beschreibung

Die TeSys Tera systemSchutzvorrichtung bietet die Funktion des Short Time Overcurrent mit definierter Zeit .

Die Short Time Overcurrent erzeugt die folgenden Signale

  • Alarm: Der Dreiphasenstrom des Motors überschreitet das Alarmniveau.

  • Auslösung: Einer der dreiphasigen Leiterströme des Motors überschreitet für die angegebene Zeitverzögerung den Auslösewert.

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Die Starterfunktion stoppt den Motor nicht durch Abschalten des Schützausgangs bei Auftreten von Short Time Overcurrent .
  • Konfigurieren Sie den separaten Digitalausgang für Short Time Overcurrent , um den Leistungsschalter zu steuern.
  • Das gemeinsame Auslösesignal löst nicht aus bei Short Time Overcurrent.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

DO2 ist konfiguriert als KShort Time Overcurrent.

Parametereinstellung

Die Short Time Overcurrent hat folgende konfigurierbare Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

100–1000% of IFLC in step of 1%

100% of IFLC

Time Delay

0.05–10.00 s in step of 0.01 s

0.05 s

Alarm Level

100–1000% of IFLC in step of 1%

100% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.