DOCA0257IT-01

Sovracorrente di breve durata

Descrizione

Il TeSys Tera system fornisce il tempo definito Funzione di protezione da Short Time Overcurrent .

Il funzione di protezione da Short Time Overcurrent genera i seguenti segnali:

  • Allarme: Una delle correnti trifase del motore supera il livello di allarme.

  • Disinnesto: Una qualsiasi delle correnti di fase del motore supera il livello di intervento per il ritardo specificato.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
  • La funzione di avviamento non arresta il motore diseccitando l'uscita del contattore al verificarsi di Short Time Overcurrent .
  • Configurare l'uscita digitale separata per Short Time Overcurrent , per controllare l'interruttore automatico.
  • Il segnale di intervento comune non interviene in caso di Short Time Overcurrent.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

DO2 è configurato come Short Time Overcurrent.

Impostazione dei parametri

Il funzione di protezione da Short Time Overcurrent ha le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

100–1000% of IFLC in step of 1%

100% of IFLC

Time Delay

0.05–10.00 s in step of 0.01 s

0.05 s

Alarm Level

100–1000% of IFLC in step of 1%

100% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.