DOCA0257KO-01

단기 과전류

설명

TeSys Tera system 정시 단시간 Short Time Overcurrent 보호 기능을 제공합니다.

Short Time Overcurrent 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:

  • 경보: 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 경보 수준을 초과합니다.

  • 트립: 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 지정된 시간 지연 동안 트립 수준을 초과할 경우

경고
의도하지 않은 장비 작동
  • 스타터 기능은 Short Time Overcurrent 트리플 발생 시 모터를 정지시키지 않습니다.
  • 별도의 디지털 출력을 구성하십시오 Short Time Overcurrent 트립을 위해 별도의 디지털 출력을 구성하여 회로 차단기를 제어하십시오.
  • 공통 트립 신호는 다음의 경우 트립되지 않습니다. Short Time Overcurrent.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

DO2는 다음과 같이 구성됩니다. Short Time Overcurrent.

매개 변수 설정

Short Time Overcurrent 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

100–1000% of IFLC in step of 1%

100% of IFLC

Time Delay

0.05–10.00 s in step of 0.01 s

0.05 s

Alarm Level

100–1000% of IFLC in step of 1%

100% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.