DOCA0257IT-01

Rotore in stallo

Descrizione

Il condizione di Stall Rotor si verifica quando il motore è in stato di funzionamento ed è causato da un sovraccarico o da un inceppamento del carico. Il funzione di protezione da Stall Rotor è attiva solo quando il motore è in stato di funzionamento.

Il funzione di protezione da Stall Rotor genera i seguenti segnali:

  • Allarme: Una delle correnti trifase del motore supera il livello di allarme durante lo stato funzionamento del motore.

  • Disinnesto: Una delle correnti trifase del motore supera il livello di pickup per il ritardo specificato durante lo stato di funzionamento del motore.

Impostazione dei parametri

Il funzione di protezione da Stall Rotor ha le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Trip

Pickup

50–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

2 s

Alarm Level

50–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.