DOCA0257DE-01

Blockierter Rotor

Beschreibung

Der Stall Rotor tritt auf, wenn sich der Motor im Betriebszustand befindet, und wird durch Überlastung oder einen Laststau verursacht. Der Stall Rotor ist nur aktiv, wenn sich der Motor im Betriebszustand befindet.

Der Stall Rotor erzeugt folgende Signale:

  • Alarm: Der Dreiphasenstrom des Motors überschreitet während des Betriebs das Alarmniveau.

  • Auslösung: Der Dreiphasenstrom des Motors überschreitet für einen festgelegten Zeitraum während des Betriebs das Ansprechniveau.

Parametereinstellung

Der Stall Rotor-Schutz Schutzfunktion verfügt über folgende konfigurierbare Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Trip

Pickup

50–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

2 s

Alarm Level

50–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.