DOCA0257KO-01

이름 플레이트

경고
의도하지 않은 장비 작동
이 제품을 적용하려면 제어 시스템의 설계 및 프로그래밍에 대한 전문 지식이 필요합니다. 이러한 전문 지식을 갖춘 담당자만 이 제품을 프로그래밍, 설치, 구성, 변경 및 적용할 수 있습니다. 모든 현지 및 국가 안전 규약과 표준을 준수하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

시스템 설정은 다음 인터페이스를 사용하여 설정할 수 있습니다.

  • FDT 컨테이너에 내장된 TeSys Tera DTM(예: SoMove 소프트웨어)을 실행 중인 PC

  • 그리고 LTMTCUF control operator unit

  • 통신 네트워크를 통한 PLC 또는 DCS

Parameter name

Setting range

Default value

Tag*

MMR0000001

MMR0000001

Nominal Power

0.1–6553.5 KW

0.1 KW

Load Type

  • Motor

  • Heater

Motor

Number of Phases

  • Three Phase

  • Single Phase

Three Phase

Nominal Power(공칭 전력)

Name Plate(이름 플레이트) 메뉴에 입력된 공칭 전력 값은 모든 전력 관련 보호에 대한 레퍼런스입니다.

주의: 전부하 전류 값은 스타터 유형 선택 및 모터 명령을 통해 선택된 속도에 기반하는 IFLC입니다.

Load Type(부하 유형)

TeSys Tera system 부하 유형으로 모터(유도성) 및 히터(저항성)를 지원합니다. 부하를 기준으로 부하 유형을 구성할 수 있습니다.

기본 부하 유형은 모터이며, 장치 구성을 기반으로 TeSys Tera system의 전체 기능을 활성화합니다.

히터 부하 유형에서는 다음 보호 기능이 비활성화됩니다:

  • 열 과부하

  • 잠긴 로터

  • Stall Rotor(정지 로터)

  • 최대 시작 횟수

  • 백스핀 방지 타이머

  • 전압 강하

  • 출력 차단

직접 온라인 스타터는 히터 부하 유형에서 히터의 시작 또는 정지를 제어하는 데 사용할 수 있습니다.

Number of Phases(위상 수)

3상 모터에는 Three-Phase(3상) 설정을 선택하고 단상 모터에는 Single-Phase(단상) 설정을 선택합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.