DOCA0257IT-01

Targhetta

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
L’uso di questo prodotto richiede esperienza nella progettazione e nella programmazione di sistemi di controllo. Solo il personale in possesso di tali competenze è autorizzato a programmare, installare, modificare e utilizzare questo prodotto. Attenersi alle normative e ai codici locali e nazionali in materia di sicurezza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Le impostazioni del sistema possono essere configurate utilizzando le seguenti interfacce:

  • Un PC sul quale viene eseguito TeSys Tera DTM incorporato in un contenitore FDT quale il software SoMove.

  • Schermata di conferma LTMTCUF control operator unit

  • Un PLC o un DCS attraverso la rete di comunicazione.

Parameter name

Setting range

Default value

Tag*

MMR0000001

MMR0000001

Nominal Power

0.1–6553.5 KW

0.1 KW

Load Type

  • Motor

  • Heater

Motor

Number of Phases

  • Three Phase

  • Single Phase

Three Phase

Potenza nominale

Il valore di potenza nominale immesso nel menu della targhetta identificativa è il riferimento per tutte le protezioni di potenza.

NOTA: Il valore della corrente a pieno carico può essere IFLC in base al tipo di avviatore selezionato e alla velocità selezionata tramite i comandi del motore.

Tipo di carico

TeSys Tera system Supporta motori (induttivi) e riscaldatori (resistivi) come tipi di carico. È possibile configurare il tipo di carico in base al carico stesso.

Il tipo di carico predefinito è Motore, che consente la piena funzionalità di TeSys Tera system in base alla configurazione del dispositivo.

Le seguenti funzioni di protezione sono disattivate nel tipo di carico Riscaldamento:

  • Sovraccarico termico

  • Rotore bloccato

  • Rotore in stallo:

  • Numero massimo di avviamenti

  • Anti-Backspin Timer

  • Calo di tensione

  • Uscita del blocco

Il relè di avviamento Diretto può essere utilizzato per controllare l’avvio o l’arresto del riscaldatore nel tipo di carico riscaldante.

Numero di fasi

Selezionare l’impostazione Trifase per motori trifase e l’impostazione Monofase per motori monofase.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.