DOCA0257DE-01

Typenschild

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Für die Anwendung dieses Produkts ist spezielles Fachwissen im Bereich der Entwicklung und Programmierung von Steuerungssystemen erforderlich. Das Produkt darf nur von Personen programmiert, installiert, konfiguriert, modifiziert und verwendet werden, die über das entsprechende Fachwissen verfügen. Es sind alle lokalen und nationalen Sicherheitsvorschriften und -richtlinien zu befolgen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Systemeinstellungen können über folgende Schnittstellen vorgenommen werden:

  • Einen PC mit dem TeSys Tera DTM, der in einen FDT-Container eingebettet ist, wie z. B. SoMove-Software.

  • Das LTMTCUF control operator unit-Bedieneinheit

  • Eine SPS oder ein DCS über das Kommunikationsnetzwerk.

Parameter name

Setting range

Default value

Tag*

MMR0000001

MMR0000001

Nominal Power

0.1–6553.5 KW

0.1 KW

Load Type

  • Motor

  • Heater

Motor

Number of Phases

  • Three Phase

  • Single Phase

Three Phase

Nennleistung

Der im Menü „Typenschild“ eingegebene Nennleistungswert ist die Referenz für alle leistungsbezogenen Schutzfunktionen.

HINWEIS: Der Wert für den Volllaststrom entspricht IFLC, basierend auf der Auswahl des Startertyps und der über die Motorbefehle ausgewählten Drehzahl.

Lasttyp

TeSys Tera system Unterstützt Motor (induktiv) und Heizung (ohmsch) als Lasttypen. Sie können den Lasttyp basierend auf der Last konfigurieren.

Der Standard-Lasttyp ist Motor, der die volle Funktionalität von TeSys Tera system basierend auf der Gerätekonfiguration aktiviert.

Die folgenden Schutzfunktionen sind beim Lasttyp Heizung deaktiviert:

  • Thermische Überlast

  • Verriegelter Rotor

  • Stall Rotor (Blockierrotor)

  • Maximale Anzahl an Starts

  • Rücklaufschutz-Timer

  • Spannungseinbruch

  • Blockausgang

Mit dem Direct Online Starter kann der Start oder Stopp der Heizung bei Heizlasten gesteuert werden.

Anzahl der Phasen

Wählen Sie die Einstellung Dreiphasig für einen Dreiphasenmotor und Einphasig für einen für Einphasenmotor

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.