DOCA0257KO-01

온도 보호

설명

TeSys Tera system은 다음과 같은 온도 입력을 지원합니다.

  • LTMT main unit의 온도 입력 1개를 PT100 또는 PTC로 구성할 수 있습니다.

온도 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다.

  • 경보: 온도 값이 경보 수준을 초과합니다.

  • 트립: 온도 값이 원하는 시간 지연 동안 트립 레벨을 초과합니다.

LTMT Main Unit 매개 변수 설정

LTMT main unit의 온도 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다.

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

PT100 trip level (applicable if PT100 sensor is selected)

25.0–180.0 °C in step of 0.1 °C

130.0 °C

PTC trip level (applicable if PTC sensor is selected)

2700–4000 Ω in step of 1 Ω

2700 Ω

PTC trip level reset (if PTC sensor is selected)

1600–2300 Ω in step of 1 Ω

1600 Ω

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

PT100 alarm level (applicable if PT100 sensor is selected)

25.0–180.0 °C in step of 0.1 °C

130.0 °C

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.