DOCA0257KO-01

저주파수

설명

주파수 Under Frequency 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:

  • 경보: 측정된 주파수가 경보 수준 아래로 내려갑니다.

  • 트립: 측정된 주파수가 지정된 시간 지연 동안 트립 레벨 아래로 내려갑니다.

주의: 이 기능은 전압이 감지되면 500ms 후에 활성화됩니다.

매개 변수 설정

주파수 Under Frequency 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

90–100% of nominal frequency in step of 1%

94% of nominal frequency

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

90–100% of nominal frequency in step of 1%

94% of nominal frequency

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.