DOCA0257DE-01

Unterfrequenz

Beschreibung

Die Under Frequency erzeugt die folgenden Signale:

  • Alarm: Die gemessene Frequenz sinkt unter das Alarmniveau.

  • Auslösung: Die gemessene Frequenz liegt für die angegebene Zeitverzögerung unterhalb des Auslösewerts.

HINWEIS: Diese Funktion wird nach 500 ms aktiviert, sobald die Spannung erkannt wird.

Parametereinstellung

Die Under Frequency-Schutzfunktion Schutzfunktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

90–100% of nominal frequency in step of 1%

94% of nominal frequency

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

90–100% of nominal frequency in step of 1%

94% of nominal frequency

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.