运行模式
您可以为电机控制源配置四种工作模式:
-
Local 1 (L1)
-
Local 2 (L2)
-
Local 3 (L3)
-
Remote (R)
TeSys Tera system 允许来自以下控制源的电机启动或停止命令:
-
来自 LTMTCUF control operator unit 或 TeSys Tera DTM的HMI:的启动或停止命令。
-
本地 DI (L-Start/L-Stop):来自电机附近本地控制面板的启动或停止命令,连接到 TeSys Tera 数字量输入。
-
远程 DI (R-Start/R-Stop):来自远程控制面板的启动或停止命令,连接到 TeSys Tera 数字量输入。
-
通讯:通过通信网络从可编程逻辑控制器 (PLC) 或 DCS 发出启动或停止命令。
-
自定义:来自自定义逻辑的启动或停止命令。
下表显示了为不同运行模式选择电机控制源的示例。
|
Motor control |
Operating modes |
Motor control source |
||||
|
HMI |
Local DI |
Remote DI |
Communication |
Custom |
||
|
Start |
Local 1 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Local 2 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
Local 3 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
Remote |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
Stop |
Local 1 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Local 2 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
Local 3 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
|
Remote |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
运行模式选择
一次仅激活一种运行模式。
根据模式选择设置,可通过 HMI、数字量输入或通讯进行选择。
通过 HMI 选择运行模式
如果模式选择设置为 HMI,则可以从 LTMTCUF control operator unit选择 Local 1、Local 2、Local 3 及远程运行模式。您可以在显示 Home 屏幕的同时,按下 Local/Remote 键,以此从控制单元选择所需的运行模式。一旦从控制单元选择了运行模式,该模式将保持不变,直至您将其其更改为其他模式。
通过数字量输入选择运行模式
如果模式选择设置为 DI,则通过分配给 Mode Selection 1 和/或 Mode Selection 2 的数字量输入来选择运行模式。您可以使用 TeSys Tera DTM 在 DI 设置中配置至少一个 DI。
通过 DI,可以使用以下模式选择组合:
-
仅将一个 DI 分配到 DI 设置中的 Mode Selection 1:
Operating mode
Mode Selection 1 DI
Local 1
OFF
Remote
ON
-
仅将一个 DI 分配到 DI 设置中的 Mode Selection 2:
运行模式
模式选择 2 DI
Local 1
OFF
Local 2
ON
-
两个 DI 被分配到 DI 设置中的 Mode Selection 1 和 Mode Selection 2:
Operating mode
Mode Selection 1 DI
Mode Selection 2 DI
Local 1
OFF
OFF
Remote
ON
OFF
Local 2
OFF
ON
Local 3
ON
ON
通过通讯选择运行模式
如果模式选择设置为 Communication,则通过相应地设置运行模式选择位,来选择运行模式。有关详细信息,请参阅相应的 TeSys Tera 通讯指南 。
|
Operating mode |
Mode Selection 1 Bit |
Mode Selection 2 Bit |
|
Local 1 |
0 |
0 |
|
Remote |
1 |
0 |
|
Local 2 |
0 |
1 |
|
Local 3 |
1 |
1 |