DOCA0257IT-01

Modi operativi

È possibile configurare la sorgente di controllo motore per quattro modalità operative:

  • Locale 1 (L1)

  • Locale 2 (L2)

  • Locale 3 (L3)

  • Remoto (R)

TeSys Tera system consente i comandi di avvio o arresto motore dalle seguenti origini di controllo:

  • HMI: Comandi Start o Stop dal LTMTCUF control operator unit o TeSys Tera DTM.

  • DI locale (L-Start/L-Stop): Comandi di avvio o arresto da un pannello di controllo locale vicino al motore, collegato a ingressi digitali di TeSys Tera.

  • DI remoto (R-Start/R-Stop): Comandi di avvio o arresto da un pannello di controllo remoto collegato a ingressi digitali di TeSys Tera.

  • Comunicazione: Comandi di avvio o arresto da un PLC o DCS attraverso la rete di comunicazione.

  • Personalizzato: Comandi di avvio o arresto dalla logica personalizzata.

La tabella seguente mostra un esempio di selezione della sorgente di controllo del motore per più modalità operative.

Motor control

Operating modes

Motor control source

HMI

Local DI

Remote DI

Communication

Custom

Start

Local 1

Local 2

Local 3

Remote

Stop

Local 1

Local 2

Local 3

Remote

Selezione modo operativo

È attivato un solo modo operativo alla volta.

La modalità operativa attiva può essere selezionata tramite HMI, ingressi digitali o comunicazione, in base all impostazione della selezione della modalità.

NOTA: Se l’impostazione Selezione modalità è Disattiva, è selezionata la modalità operativa Locale 1.

Selezione del modo operativo tramite HMI

Se impostazione della selezione della modalità è HMI, la selezione delle modalità operative Locale 1, Locale 2, Locale 3 e Remota può essere effettuata da LTMTCUF control operator unit. È possibile selezionare il modo operativo desiderato dall'unità di controllo premendo il pulsante Locale/Remoto mentre viene visualizzata la schermata Home. Una volta selezionata la modalità operativa dall unità di controllo, la modalità rimarrà la stessa fino a quando non verrà modificata con un altra modalità.

Selezione della modalità operativa tramite ingressi digitali

Se l'impostazione di selezione della modalità è DI, la modalità operativa viene selezionata tramite gli ingressi digitali assegnati a Selezione modalità 1 e/o Selezione modalità 2. È possibile configurare almeno un DI nell'impostazione DI utilizzando TeSys Tera DTM.

Attraverso DI sono possibili le seguenti combinazioni di selezione della modalità:

  • Solo un ID è assegnato a Selezione modalità 1 nelle impostazioni DI:

    Operating mode

    Mode Selection 1 DI

    Local 1

    OFF

    Remote

    ON

  • Solo un ID è assegnato a Selezione modalità 2 nelle impostazioni DI:

    Modo operativo

    Selezione modalità 2 DI

    Locale 1

    OFF

    Locale 2

    ON

  • Due DI sono assegnati a Selezione modalità 1 e Selezione modalità 2 nelle impostazioni ID:

    Operating mode

    Mode Selection 1 DI

    Mode Selection 2 DI

    Local 1

    OFF

    OFF

    Remote

    ON

    OFF

    Local 2

    OFF

    ON

    Local 3

    ON

    ON

Selezione della modalità operativa mediante la comunicazione

Se l'impostazione di selezione della modalità è Comunicazione, la modalità operativa viene selezionata impostando opportunamente i bit di selezione della modalità operativa. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida alla comunicazione TeSys Tera pertinente.

Operating mode

Mode Selection 1 Bit

Mode Selection 2 Bit

Local 1

0

0

Remote

1

0

Local 2

0

1

Local 3

1

1

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.