DOCA0257DE-01

Zeit bis zur Abkühlung

Beschreibung

Die LTMT main unit-Haupteinheit zeigt die Abkühlzeit nach dem Anhalten oder dem Auslösen des Motors an. Basierend auf den Parametern für die Auslöseklasse und den Betriebsfaktor der thermischen Überlastschutzeinstellungen berechnet die LTMT main unit-Haupteinheit die Zeit bis zur Abkühlung und hält die LTMT main unit-Haupteinheit im Sperrzustand.

Merkmale

Merkmal

Wert

Einheit

s

Auflösung

1 s

Aktualisierungsrate

1 s

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.