DOCA0257IT-01

Tempo termico per il raffreddamento

Descrizione

LTMT main unit visualizza il tempo di raffreddamento quando il motore è fermo o disinnestato. In base alla classe di intervento e ai parametri del fattore di servizio delle impostazioni di protezione da sovraccarico termico, il LTMT main unit calcola il tempo di raffreddamento e mantiene LTMT main unit nello stato di inibizione.

Caratteristiche

Caratteristica

Valore

Unità

s

Risoluzione

1 s

Intervallo di aggiornamento

1 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.