DOCA0257ZH-CN-01

过热冷却时间

描述

LTMT main unit 显示电机停止或脱扣时的冷却时间。根据热过载保护设置的脱扣等级和运行率参数,LTMT main unit 计算该冷却时间并使 LTMT main unit 保持在禁止状态。

特性

特性

单位

s

分辨率

1 s

刷新间隔

1 s

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.