DOCA0257IT-01

LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module

LTMTCT/LTMTCTV sensor module misura i parametri elettrici di un motore:

  • LTMTCT sensor module misura le correnti del motore.

  • LTMTCTV sensor module misura le correnti e le tensioni del motore.

LTMTCT/LTMTCTVT Horizontal Sensor Module

A Finestra per la misurazione della corrente della fase 1
B Finestra per la misurazione della corrente della fase 2
C Finestra per la misurazione della corrente della fase 3
D

Connettore ingresso tensione di fase (solo sui moduli LTMTCTV)

E

Connettore di ingresso per la misurazione della corrente di terra

Modulo sensore orizzontale LTMTCTV per applicazioni con connettore SIDE

A

Connettore di ingresso tensione di fase

B

Finestra per la misurazione della corrente della fase 1

C

Finestra per la misurazione della corrente della fase 2

D

Finestra per la misurazione della corrente della fase 3

E

Connettore di ingresso per la misurazione della corrente di terra

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.