DOCA0257ZH-CN-01

LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module

LTMTCT/LTMTCTV sensor module 测量电机的电气参数:

  • LTMTCT sensor module 测量电机电流。

  • LTMTCTV sensor module 测量电机电流和电压。

LTMTCT/LTMTCTVT Horizontal Sensor Module

A 相 1 电流测量窗口
B 相 2 电流测量窗口
C 相 3 电流测量窗口
D

相电压输入接口(仅在 LTMTCTV 模块上)

E

接地电流测量输入接口

LTMTCT/LTMTCTVT Horizontal Sensor Module适用于侧面连接器应用

A

相电压输入接口

B

相 1 电流测量窗口

C

相 2 电流测量窗口

D

相 3 电流测量窗口

E

接地电流测量输入接口

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.