DOCA0257DE-01

Stromungleichgewicht

Beschreibung

Die Funktion für das Stromungleichgewicht misst den maximalen Prozentsatz der Abweichung zwischen dem Strommittelwert und den individuellen Phasenströmen.

Die Messung des Stromungleichgewichts basiert auf einem Ungleichgewicht, das nach folgenden Formeln berechnet wird:

Berechneter Messwert

Formel

Wenn Iavg ≥ IFLC

Wenn Iavg ≤ IFLC

Wobei
  • Iavg = Durchschnittlicher Effektivwert für Phasenstrom

  • ILx = Effektivstrom in der Phase mit maximaler Abweichung von Iavg

  • IFLC = Motor-Volllaststrom-Sollwert

HINWEIS: Das Stromungleichgewicht ist im einphasigen Modus nicht verfügbar.

Merkmale

Die Funktion für das Stromungleichgewicht umfasst folgende Merkmale:

Merkmal

Wert

Einheit

%

Auflösung

1%

Aktualisierungsrate

100 ms

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.