DOCA0257KO-01

전류 불균형

설명

전류 불균형 기능은 평균 전류와 개별 상전류 간의 최대 편차 백분율을 측정합니다.

전류 불균형 측정은 다음 수식으로 계산된 불균형 비율에 기반합니다.

계산된 측정

공식

Iavg ≥ IFLC인 경우

Iavg ≤ IFLC인 경우

변수 정의
  • Iavg = 평균 RMS 상전류

  • ILx = Iavg와의 편차가 최대인 상의 RMS 전류

  • IFLC = 모터 전부하 전류 설정점

주의: 단상 모드에서는 전류 불균형을 사용할 수 없습니다.

특성

전류 불균형 기능은 다음과 같은 특성을 갖습니다.

특성

단위

%

분해능

1%

새로 고침 간격

100ms

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.