DOCA0257IT-01

Squilibrio di corrente

Descrizione

La funzione di sbilanciamento della corrente misura la percentuale massima di deviazione tra la corrente media e le singole correnti di fase.

La misurazione dello squilibrio di corrente si basa sul rapporto di squilibrio calcolato con le formule seguenti:

Misurazioni calcolate

Formula

If Iavg ≥ IFLC

If Iavg ≤ IFLC

Dove
  • Iavg = corrente di fase RMS media

  • ILx = corrente RMS nella fase con deviazione massima da Iavg

  • IFLC = Setpoint corrente motore a pieno carico

NOTA: Lo squilibrio di corrente non è disponibile in modalità monofase.

Caratteristiche

La funzione di squilibrio di corrente presenta le caratteristiche seguenti:

Caratteristica

Valore

Unità

%

Risoluzione

1%

Intervallo di aggiornamento

100 ms

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.