DOCA0257ZH-CN-01

数字量输入

警告
意外的机器操作
  • 更改 DI 设置可能会导致短路或打开负载电源。
  • 检查是否根据 DI 设置进行了适当的接线。
  • 更改 DI 设置时,确保三相电源已切断。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

TeSys Tera system 支持最多 24 个数字量输入:

  • LTMT main units 上四个数字量输入。

  • LTMT expansion modules 最多有 20 个数字量输入。

输入配置

数字量输入的配置可以通过以下其中一个接口来执行:

  • 运行 TeSys Tera DTM(嵌入在 FDT 容器中,例如 SoMove 软件)的 PC。

  • LTMTCUF control operator unit

  • PLC 或 DCS(通过通讯网络)。

每个数字量输入具有以下参数:

Parameter

Setting range

Trigger type

  • Active high

  • Active low

Validation time

0 to 60000 ms in step of 10 ms

Input source

See list in input assignment

缺省根据所选择的电机启动器类型来设置数字量输入。

输入类型

Active type 和 Validation time (t) 参数定义如何将与输入 (A) 相关的物理信息转换为由 LTMT main unit 处理的数字量输入信息 (B)。


高位激活输入

低位激活输入

注: 差分输入复位时间为30毫秒。

输入分配

输入源

描述

Other

请勿使用,保留供将来可编程的功能使用。

Trip Reset DI

用于配置脱扣复位的数字量输入。

Breaker Close DI

在自定义逻辑中使用,用于自定义应用程序。电机启动器逻辑不直接使用此输入。

Breaker Open DI

在自定义逻辑中使用,用于自定义应用程序。电机启动器逻辑不直接使用此输入。

Local-START> DI

本地正向启动命令。

由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。

Local-START>> DI

本地快速正向(正向高速)启动命令。

由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。

Local-STOP DI

本地停止命令。

由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。

Local-START< DI

本地反向启动命令。

由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。

Local-START<< DI

本地快速反向(反向高速)启动命令。

由启动器模块根据所选择的启动器类型使用。

Remote-START> DI

远程正向启动命令。

由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。

Remote-START>> DI

远程快速正向(正向高速)启动命令。

由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。

Remote-STOP DI

远程停止命令。

由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。

Remote-START< DI

远程反向启动命令。

由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。

Remote-START<< DI

远程快速反向(反向高速)启动命令。

由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。

Interlock 1

最多可以将 12 个数字量输入配置为联锁。

这些联锁输入用于:

Interlock 2

Interlock 3

Interlock 4

Interlock 5

Interlock 6

Interlock 7

Interlock 8

Interlock 9

Interlock 10

Interlock 11

Interlock 12

Contactor open DI

在自定义逻辑中使用,用于自定义应用程序。

电机启动器逻辑不直接使用此输入。

Run DI

被电机启动器逻辑用于检查接触器/运行反馈。

Block Input

用于协调目的。如果存在功能块输入,则 TeSys Tera system 将拦截脱扣输出。

Logic test DI

用于执行逻辑测试

Mode selection 1

用于选择运行模式:Local 1、Local 2、 Local 3 或 Remote

Mode selection 2

Forced start

强制启动功能使用。

Forced stop

被电机启动器逻辑用作强制停止。

Self test without trip

用于测试功能。

Self test with trip

用于测试功能。

_

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.