DOCA0257KO-01

디지털 입력

경고
의도하지 않은 기계 작동
  • DI 설정을 변경하면 단락이 발생하거나 부하에 전원이 공급될 수 있습니다.
  • DI 설정에 따라 적절한 배선이 이루어졌는지 확인하십시오.
  • DI 설정을 변경하는 동안 3상 전원 공급이 차단되었는지 확인해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

TeSys Tera system은 최대 24개의 디지털 입력을 지원합니다.

  • LTMT main units의 디지털 입력 4개

  • LTMT expansion modules을 통해 디지털 입력 최대 20개

입력 구성

디지털 입력은 다음 인터페이스 중 하나를 사용하여 구성할 수 있습니다.

  • FDT 컨테이너에 내장된 TeSys Tera DTM(예: SoMove 소프트웨어)을 실행 중인 PC

  • LTMTCUF control operator unit.

  • 통신 네트워크를 통한 PLC 또는 DCS

각 디지털 입력에는 다음과 같은 매개 변수가 있습니다.

Parameter

Setting range

Trigger type

  • Active high

  • Active low

Validation time

0 to 60000 ms in step of 10 ms

Input source

See list in input assignment

디지털 입력은 선택된 모터 스타터 유형에 따라 기본적으로 설정됩니다.

입력 유형

활성 유형 및 유효성 검사 시간(t) 매개 변수는 입력(A)에 연결된 물리적 정보가 LTMT main unit에 의해 처리되는 디지털 입력 정보(B)에서 변환되는 방식을 정의합니다.


활성 하이 입력

활성 로우 입력

주의: DI 리셋 시간은 30ms입니다.

입력 할당

입력 소스

설명

Other

사용하지 마십시오. 향후 프로그래밍 가능한 기능을 위해 예약되어 있습니다.

Trip Reset DI

트립 초기화를 위한 디지털 입력을 구성하는 데 사용됩니다.

Breaker Close DI

사용자 정의 논리에서 애플리케이션을 사용자 정의하는 데 사용됩니다. 이 입력은 모터 스타터 논리에서 직접 사용되지 않습니다.

Breaker Open DI

사용자 정의 논리에서 애플리케이션을 사용자 정의하는 데 사용됩니다. 이 입력은 모터 스타터 논리에서 직접 사용되지 않습니다.

Local-START> DI

로컬 정방향 시작 명령입니다.

선택된 스타터 유형에 따라 모터 스타터 논리에서 사용됩니다.

Local-START>> DI

로컬 고속 정방향(정방향 고속) 시작 명령입니다.

선택된 스타터 유형에 따라 모터 스타터 논리에서 사용됩니다.

Local-STOP DI

로컬 정지 명령입니다.

선택된 스타터 유형에 따라 모터 스타터 논리에서 사용됩니다.

Local-START< DI

로컬 역방향 시작 명령입니다.

선택된 스타터 유형에 따라 모터 스타터 논리에서 사용됩니다.

Local-START<< DI

로컬 고속 역방향(역방향 고속) 시작 명령입니다.

선택된 스타터 유형에 따라 스타터 모듈에서 사용됩니다.

Remote-START> DI

리모트 정방향 시작 명령입니다.

선택된 스타터 유형에 따라 모터 스타터 논리에서 사용됩니다.

Remote-START>> DI

리모트 고속 정방향(정방향 고속) 시작 명령입니다.

선택된 스타터 유형에 따라 모터 스타터 논리에서 사용됩니다.

Remote-STOP DI

리모트 정지 명령입니다.

선택된 스타터 유형에 따라 모터 스타터 논리에서 사용됩니다.

Remote-START< DI

리모트 역방향 시작 명령입니다.

선택된 스타터 유형에 따라 모터 스타터 논리에서 사용됩니다.

Remote-START<< DI

리모트 고속 역방향(역방향 고속) 시작 명령입니다.

선택된 스타터 유형에 따라 모터 스타터 논리에서 사용됩니다.

Interlock 1

최대 12개의 디지털 입력을 인터록으로 구성할 수 있습니다.

이러한 인터록 입력은 다음과 같이 사용됩니다.

Interlock 2

Interlock 3

Interlock 4

Interlock 5

Interlock 6

Interlock 7

Interlock 8

Interlock 9

Interlock 10

Interlock 11

Interlock 12

Contactor open DI

사용자 정의 논리에서 애플리케이션을 사용자 정의하는 데 사용됩니다.

이 입력은 모터 스타터 논리에서 직접 사용되지 않습니다.

Run DI

모터 스타터 논리에서 접촉기/실행 피드백을 확인하는 데 사용됩니다.

Block Input

조정 목적으로 사용됩니다. 차단 입력이 있는 경우 TeSys Tera system은 트립 출력을 차단합니다.

Logic test DI

논리 테스트를 수행하는 데 사용됩니다.

Mode selection 1

작동 모드를 선택하는 데 사용됩니다. 로컬 1, 로컬 2, 로컬 3 또는 리모트를 선택할 수 있습니다.

Mode selection 2

Forced start

강제 시작 기능에서 사용됩니다.

Forced stop

모터 스타터 논리에서 강제 정지로 사용됩니다.

Self test without trip

테스트 기능에서 사용됩니다.

Self test with trip

테스트 기능에서 사용됩니다.

없음

_

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.