DOCA0257IT-01

Ingressi digitali

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELLA MACCHINA
  • La modifica delle impostazioni DI può provocare un cortocircuito o attivare l'alimentazione del carico.
  • Controllare che il cablaggio sia stato eseguito correttamente in base alle impostazioni DI.
  • Accertarsi che l'alimentazione trifase sia interrotta durante la modifica delle impostazioni DI.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

TeSys Tera system supporta un massimo di 24 ingressi digitali:

  • Quattro ingressi digitali attivi su LTMT main units.

  • Fino a 20 ingressi digitali con LTMT expansion modules.

Configurazione degli ingressi

La configurazione degli ingressi digitali può essere effettuata attraverso una delle seguenti interfacce:

  • Un PC sul quale viene eseguito TeSys Tera DTM incorporato in un contenitore FDT quale il software SoMove.

  • La LTMTCUF control operator unit.

  • Un PLC o un DCS attraverso la rete di comunicazione.

Ogni ingresso digitale presenta i seguenti parametri:

Parameter

Setting range

Trigger type

  • Active high

  • Active low

Validation time

0 to 60000 ms in step of 10 ms

Input source

See list in input assignment

Gli ingressi digitali sono, per impostazione predefinita, impostati in base al tipo di avviatore motore selezionato.

Tipo di ingresso

I parametri Tipo attivo e Tempo di convalida (t) definiscono come le informazioni fisiche collegate all'ingresso (A) vengono convertite nelle informazioni sull'ingresso digitale (B) elaborate da LTMT main unit.


Ingressi alti attivi

Ingressi bassi attivi

NOTA: Il tempo di reset DI è di 30 ms.

Assegnazione ingressi

Origine di ingresso

Descrizione

Other

Non utilizzare, riservato per una futura funzione programmabile.

Trip Reset DI

Utilizzato per configurare l'ingresso digitale per il reset del disinnesto.

Breaker Close DI

Utilizzato nella logica personalizzata per personalizzare l'applicazione. Questo ingresso non è utilizzato direttamente dalla logica dell’avviatore motore.

Breaker Open DI

Utilizzato nella logica personalizzata per personalizzare l'applicazione. Questo ingresso non è utilizzato direttamente dalla logica dell’avviatore motore.

Local-START> DI

Comando di avvio in avanti locale.

Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato.

Local-START>> DI

Comando locale di avvio in avanti rapido (avanti ad alta velocità).

Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato.

Local-STOP DI

Comando di arresto locale.

Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato.

Local-START< DI

Comando locale di avvio inverso.

Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato.

Local-START<< DI

Comando locale di avvio inverso rapido (inversione ad alta velocità).

Utilizzato dal modulo dell’avviatore in base al tipo di avviatore selezionato.

Remote-START> DI

Comando remoto di avvio in avanti.

Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato.

Remote-START>> DI

Comando locale di avvio in avanti rapido (avanti ad alta velocità).

Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato.

Remote-STOP DI

Comando remoto di arresto.

Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato.

Remote-START< DI

Comando remoto di avvio inverso.

Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato.

Remote-START<< DI

Comando remoto di avvio inverso rapido (inversione ad alta velocità).

Utilizzato dalla logica dell’avviatore motore in base al tipo di avviatore selezionato.

Interlock 1

È possibile configurare fino a 12 ingressi digitali come interblocchi.

Questi ingressi di interblocco sono utilizzati da:

Interlock 2

Interlock 3

Interlock 4

Interlock 5

Interlock 6

Interlock 7

Interlock 8

Interlock 9

Interlock 10

Interlock 11

Interlock 12

Contactor open DI

Utilizzato nella logica personalizzata per personalizzare l'applicazione.

Questo ingresso non è utilizzato direttamente dalla logica dell’avviatore motore.

Run DI

Utilizzato dalla logica dell'avviatore del motore per verificare il feedback del contattore/RUN.

Block Input

Utilizzato per scopi di coordinamento. Se l'ingresso di blocco è presente, TeSys Tera system bloccherà l'uscita di disinnesto.

Logic test DI

Utilizzato per eseguire test logici.

Mode selection 1

Utilizzato per selezionare la modalità di funzionamento: Locale 1, locale 2, locale 3 o remota

Mode selection 2

Forced start

Utilizzato dalla funzione di avviamento forzato.

Forced stop

Utilizzato dalla logica di avviamento del motore come arresto forzato.

Self test without trip

Utilizzata dalla funzione di prova.

Self test with trip

Utilizzata dalla funzione di prova.

Nessuno

_

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.