DOCA0257DE-01

Rückwärtsdirektstarter

Beschreibung

Der Rückwärtsdirektstarter erfordert die folgenden digitalen Ein- und Ausgänge:

  • Drei digitale Eingänge für den lokalen Vorwärtsstart des Motors, den lokalen Rückwärtsstart des Motors und den lokalen Stopp.

  • Zwei digitale Ausgänge für den RUN-Vorwärtsbefehl (SCHÜTZAUSGANG 1) und den RUN-Rückwärtsbefehl (SCHÜTZAUSGANG 2) des Motors.

Schaltplan

Beispiel für den Schaltplan des TeSys Tera system-Systems im Rückwärtsdirektstartermodus:

KM1: SCHÜTZAUSGANG 1 (Vorwärts)

KM2: SCHÜTZAUSGANG 2 (Rückwärts)

HINWEIS: Die mechanische Verriegelung ist an KM1 und KM2 angeschlossen.

Logischer Schaltplan

Die folgende Abbildung zeigt den logischen Schaltplan für einen Rückwärtsdirektstarter.

Funktionsprinzip

Wenn Rückwärtsdirektstartermodus ausgewählt ist, kann der Motor über eine der folgenden Quellen gestartet werden:

Wenn von einer der oben genannten Quellen ein Vorwärtsstartbefehl empfangen wird und der Motor startbereit ist (also keine Sperrursache erkannt wurde), dann aktiviert das TeSys Tera system-System den SCHÜTZAUSGANG 1 für Vorwärts Haupt.

Entsprechend gilt, wenn ein Rückwärtsstartbefehl von einer der oben genannten Quellen empfangen wird und der Motor startbereit ist (also kein Sperrgrund erkannt wurde), dann aktiviert das TeSys Tera system-System den SCHÜTZAUSGANG 2 für den Rückwärtslauf.

Die Richtungsänderungslogik ergibt sich aus der Richtungswechsel .

Das TeSys Tera system-System deaktiviert den SCHÜTZAUSGANG 1 und den SCHÜTZAUSGANG 2, wenn eine der folgenden Motorstopp-Gründe erkannt wird:

DI/DO-Standardzuweisung

Wenn der Rückwärtsdirektstarter ausgewählt ist, gelten die folgenden Standardzuweisung und -einstellungen für digitale Eingänge und digitale Ausgänge:

DI parameters

DI01 settings

DI02 settings

DI03 settings

DI04 settings

Trigger type

Active high

Active low

Active high

Active high

Input source

Local-START> DI

Local-STOP DI

Local-START< DI

Mode Selection 1

Validation time

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

DO parameters

DO01 settings

DO02 settings

DO03 settings

Active type

Active high

Active high

Active high

Input source

CONTACTOR OUTPUT 1

CONTACTOR OUTPUT 2

Trip

Tag

CNTR OP 1

CNTR OP 2

Trip DO

Output type

Level

Level

Level

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.