DOCA0257ZH-CN-01

Reverse Direct Online

描述

Reverse Direct Online启动器需要以下数字量输入和输出:

  • 三个数字量输入,用于电机本地正向启动、本地反向启动和本地停止。

  • 两个数字量输出,用于电机正向运行命令 (CONTACTOR OUTPUT 1) 和反向运行命令 (CONTACTOR OUTPUT 2)。

接线图

Reverse Direct Online 模式下 TeSys Tera system 的接线图示例:

KM1:CONTACTOR OUTPUT 1(正向)

KM2:CONTACTOR OUTPUT 2(反向)

注: 机械联锁装置连接到 KM1 和 KM2。

逻辑图

下图显示了反向直接在线启动器的逻辑图:

工作原理

选择 Reverse Direct Online 模式后,电机可通过以下任一源启动:

如果从上述任一源接收到正向启动命令,并且电机已准备好启动(即,未检测到禁止原因),则 TeSys Tera system 会激活正向主模式 CONTACTOR OUTPUT 1。

同样,如果从上述任一源接收到反向启动命令,并且电机已准备好启动(即,未检测到禁止原因),则 TeSys Tera system 会激活反向主模式 CONTACTOR OUTPUT 2。

变向逻辑取决于 改变方向

如果检测到以下任何电机停止原因,TeSys Tera system 都会禁用 CONTACTOR OUTPUT 1 和 CONTACTOR OUTPUT 2:

DI/DO 缺省分配

如果选择了 Reverse Direct Online 启动器类型,则数字量输入和数字量输出的缺省分配和设置如下:

DI parameters

DI01 settings

DI02 settings

DI03 settings

DI04 settings

Trigger type

Active high

Active low

Active high

Active high

Input source

Local-START> DI

Local-STOP DI

Local-START< DI

Mode Selection 1

Validation time

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

DO parameters

DO01 settings

DO02 settings

DO03 settings

Active type

Active high

Active high

Active high

Input source

CONTACTOR OUTPUT 1

CONTACTOR OUTPUT 2

Trip

Tag

CNTR OP 1

CNTR OP 2

Trip DO

Output type

Level

Level

Level

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.