DOCA0257IT-01

Diretto online reversibile

Descrizione

L’avviatore Diretto online reversibile richiede i seguenti ingressi e uscite digitali:

  • Tre ingressi digitali per l'avviamento locale del motore in avanti, l'avviamento locale all'indietro e l'arresto locale.

  • Due uscite digitali per il comando motore MARCIA avanti (USCITA CONTATTORE 1) e il comando MARCIA indietro (USCITA CONTATTORE 2).

Schema di cablaggio

Esempio di schema di cablaggio di TeSys Tera system in modalità Diretto online reversibile:

KM1: USCITA CONTATTORE 1 (avanti)

KM2: USCITA CONTATTORE 2 (indietro)

NOTA: L'interblocco meccanico è collegato a KM1 e KM2.

Diagramma logico

Lo schema seguente mostra lo schema logico dell’avviatore Diretto online reversibile.

Principio di funzionamento

Quando si seleziona la modalità Diretto online reversibile, l'avvio del motore può essere effettuato da una delle seguenti origini:

Se viene ricevuto un comando di avvio in avanti da una delle origini precedenti e se il motore è Pronto per l'avviamento (vale a dire nessun rilevamento di una causa di inibizione), TeSys Tera system attiva l'USCITA CONTATTORE 1 principale avanti.

Analogamente, se viene ricevuto un comando di avvio indietro da una delle origini precedenti e se il motore è pronto a partire (vale a dire nessun rilevamento di una causa di inibizione), TeSys Tera system attiva l'USCITA CONTATTORE 2 principale indietro.

La logica del cambio di direzione dipende da Cambia direzione .

TeSys Tera system disattiva l'USCITA CONTATTORE 1 e l'USCITA CONTATTORE 2 se viene rilevata una delle seguenti cause di arresto del motore:

Assegnazione predefinita DI/DO

Quando è selezionato il tipo di avviatore Diretto online reversibile, l'assegnazione e le impostazioni predefinite degli ingressi e delle uscite digitali sono i seguenti:

DI parameters

DI01 settings

DI02 settings

DI03 settings

DI04 settings

Trigger type

Active high

Active low

Active high

Active high

Input source

Local-START> DI

Local-STOP DI

Local-START< DI

Mode Selection 1

Validation time

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

DO parameters

DO01 settings

DO02 settings

DO03 settings

Active type

Active high

Active high

Active high

Input source

CONTACTOR OUTPUT 1

CONTACTOR OUTPUT 2

Trip

Tag

CNTR OP 1

CNTR OP 2

Trip DO

Output type

Level

Level

Level

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.