DOCA0257DE-01

Geräteinterne Schutzfunktion

Parametereinstellungen

Das Device Internal Schutzfunktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default Value

Time Delay

0.1–6000.00 s in step of 0.01 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

DI + Reset Key

HINWEIS: Das Device Internal wird ausgelöst, wenn eine dieser Diagnosen nach Ablauf der Zeitverzögerung festgestellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Geräteinterner Fehler erkannt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.